10.5.4 インフォメーション

表 10.5

インフォメーション

M0523028

[メッセージ]

Rule ルール番号: 内容

[説明]

MISRA-C:2004のルール番号内容の該当箇所を検出しました。

M0523086

[メッセージ]

Rule ルール番号: 内容

[説明]

MISRA-C:2012 のルール番号内容の該当箇所を検出しました。

M0560004

[メッセージ]

"ファイル"-"シンボル" deleted by optimization

[説明]

symbol_deleteの最適化によって,"ファイル"内の"シンボル"を削除しました。

M0560005

[メッセージ]

The offset value from the symbol location has been changed by optimization "ファイル"-"セクション"-"シンボル ± offset"

[説明]

"シンボル ± offset"の範囲で最適化によるサイズ変更があったためoffset値を変更しました。問題ないか確認してください。offset値の変更を抑止したい場合は,"ファイル"のアセンブル時にgoptimizeオプション指定を外してください。

M0560100

[メッセージ]

No inter-module optimization information in "ファイル"

[説明]

"ファイル"内にモジュール間最適化情報がありません。"ファイル"をモジュール間最適化の対象外にします。モジュール間最適化の対象にする場合は,コンパイル,アセンブル時にgoptimizeオプションを指定してください。

M0560101

[メッセージ]

No stack information in "ファイル"

[説明]

"ファイル"内にスタック情報がありません。"ファイル"はアセンブラ出力ファイルの可能性があります。最適化リンカが出力するスタック情報ファイルに当該ファイルの内容は含まれません。

M0560400

[メッセージ]

Unused symbol "ファイル"-"シンボル"

[説明]

"ファイル"内の"シンボル"は使用されていません。

M0560500

[メッセージ]

Generated CRC code at "アドレス"

[説明]

"アドレス"にCRCコードを出力しました。

M0560700

[メッセージ]

Section address overflow out of range : "セクション"

[説明]

"セクション"のアドレスが使用可能なアドレス範囲を超えました。