<ライブラリジェネレータ・オプション / ライブラリオプション>
[指定形式]
 
[詳細説明]
-  | 浮動小数点変換(%f、%e、%E、%g、%G)をサポートしない、簡易入出力関数を生成します。  | 
 
-  | 浮動小数点変換を必要としないファイル入出力を行う場合、ROMサイズを削減することができます。  | 
 
対象関数 fprintf、fscanf、printf、scanf、sprintf、sscanf、vfprintf、vprintf、vsprintf
[備考]
-  | 本オプションを指定して作成したライブラリでは、対象関数で浮動小数点数の入出力をした場合の動作は保証しません。  |