ルネサス
top
コンパイラ編
コンパイラ言語仕様
拡張言語仕様
4.2
拡張言語仕様
この節では、CC-RXで拡張されている言語仕様について説明します。
拡張仕様には、#pragma、キーワード、組み込み関数、およびセクションアドレス演算子があります。
差分情報
前のトピックスへ
準拠する言語仕様
次のトピックスへ
マクロ名
目次
基本言語仕様
拡張言語仕様
マクロ名
キーワード
#pragma指令
拡張仕様の使用方法
キーワードの使用方法
組み込み関数
セクションアドレス演算子