2. 2. 1  表示項目の選択

リソース情報ツールでは,リアルタイムOS リソース情報 パネルに表示させる項目を選択することができます。

なお,表示項目の選択は,リアルタイムOS リソース情報 パネルのヘッダ部(ヘッダ列,またはヘッダ行)でマウスを右クリックした際に表示されるコンテキスト・メニュー“表示”から行います。

図2―1  表示項目の選択



備考  表示項目の選択は,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。

表2―1  表示項目の選択

チェック状態

該当項目を表示します。

非チェック状態

該当項目を表示しません。