ルネサス
EZ Emulatorを使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。
図 2.45
動作環境設定【EZ Emulator】(プロパティ パネルの例)
プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。
2.3.5.1 [接続用設定]タブ
2.3.5.2 [デバッグ・ツール設定]タブ
2.3.5.3 [ダウンロード・ファイル設定]タブ
2.3.5.4 [フック処理設定]タブ