次に示すカテゴリごとに,デバッグ・ツールの基本設定を行います。
現在のメモリ・マッピングの状況が,メモリ領域の種別ごとに詳細表示されます。
プログラム実行中におけるメモリ・アクセス(リアルタイム表示更新機能)に関する設定を行います。
リアルタイム表示更新機能についての詳細は,「2.9.1.4 プログラム実行中にメモリの内容を表示/変更する」を参照してください。
プログラム実行中に,メモリ パネル/ウォッチ パネルの表示内容を自動的に更新するか否かを選択します。
表示内容の自動更新を行う場合は[はい]を選択してください(デフォルト)。
このプロパティは,[実行中に表示更新を行う]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ有効となります。
プログラム実行中に,メモリ パネル/ウォッチ パネルの表示内容を自動的に更新する間隔を100 ms単位で指定します。
直接入力により,100〜65500の整数(100 ms未満の端数切り上げ)を指定してください(デフォルト:[500])。
ブレーク機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.8 プログラムの停止(ブレーク)」を参照してください。
トレース機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.11 実行履歴の収集」を参照してください。
タイマ機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.12 実行時間の計測」を参照してください。
カバレッジ機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】」を参照してください。
Webシミュレータと同じ仮想ボードを使用するかどうかを選択します。
仮想ボードを使用する場合は,[はい]を選択してください。(デフォルト:[いいえ])。
シミュレータGUIの機能,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.18 シミュレータGUIの使用【シミュレータ】」を参照してください。
指定セクションをスキップする場合は,[はい]を選択してください。(デフォルト:[いいえ])。
このプロパティは,[指定セクションをスキップする]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示します。
設定は,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンする,指定セクション ダイアログ上で行います。