| 
 組み合わせ条件設定 ダイアログ【E1】【E20】【EZ Emulator】 
 | 
イベント パネル上で選択した組み合わせブレーク,またはトレース・イベントの組み合わせ条件として詳細情報の変更を行います。
図 A.39  | 組み合わせ条件設定ダイアログ(組み合わせブレーク)  | 
 
図 A.40  | 組み合わせ条件設定ダイアログ(トレース・イベント)  | 
 
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | イベント パネル上において,詳細情報を編集したい組み合わせブレークにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択  | 
 
-  | イベント パネル上において,詳細情報を編集したいトレースにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択  | 
 
[各エリアの説明]
タブを選択することにより,条件に合った組み合わせ条件の詳細情報を表示します。
イベント パネル上で選択するイベントによって次の異なるタブが表示されます。
| 
 
組み合わせブレーク 
 | 
 
[ブレーク]タブのみが存在します。 
 | 
| 
 
トレース 
 | 
 
[開始条件]タブ,および[終了条件]タブが存在します。 
タブを切り替えることでそれぞれの組み合わせ条件を設定できます。 
 | 
 
組み合わせ条件を次のドロップダウン・リストより指定します。
| 
 | 
 | 
| 
 
OR 
 | 
 
設定されたイベントのうちいずれか1つが成立した場合,条件が成立します。 
 | 
| 
 
AND 
 | 
 
時間軸に関係なく設定された全てのイベントが成立した場合,条件が成立します。 
 | 
| 
 
シーケンシャル 
 | 
 
設定されたイベントが指定された順序で成立した場合,条件が成立します。 
 | 
 
組み合わせの対象となるイベントを一覧でリストに表示します。
| 
 
No. 
 | 
 
リストの上から順に番号が割り振られます。 
組み合わせ条件で[シーケンシャル]を選択した場合のみ表示され,この番号が条件成立の順序になります。 
 | 
| 
 
イベント 
 | 
 
イベント条件の詳細情報を表示します。 
イベント パネル上で表示される詳細情報と同じ表示内容です。 
 | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 
↑上 
 | 
 
対象イベントリスト内で選択したイベントの順序が1つ上げます。 
このボタンは,組み合わせ条件で[シーケンシャル]を設定したときのみ有効です。 
 | 
| 
 
↓下 
 | 
 
対象イベントリスト内で選択したイベントの順序が1つ下げます。 
このボタンは,組み合わせ条件で[シーケンシャル]を設定したときのみ有効です。 
 | 
| 
 
Rイベント 
 | 
 
対象イベントリスト内で選択したイベントをリセットイベントリストに移動します。 
このボタンは,組み合わせ条件で[シーケンシャル]を設定したときのみ有効です。 
 | 
 
リセットイベントとして登録されたイベントの詳細条件を表示します。
このリストに表示されたリセットイベントが成立した場合,その時点まで成立していた他のイベント条件は全てクリアされます。
| 
 | 
 | 
| 
 
解除 
 | 
 
リセットイベントリスト内のイベントを対象イベントリストに移動します。 
このボタンは,組み合わせ条件で[シーケンシャル]を設定したときのみ有効です。 
 | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
ダイアログで指定した詳細設定を組み合わせブレーク,またはトレースに設定し,このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
このダイアログのヘルプを表示します。 
 |