2.14.3.2 プログラムを実行する

プログラムを実行します(「2.9 プログラムの実行」参照)。

タイマ開始イベント/タイマ終了イベントが設定されている命令が実行された際に,タイマ計測を開始/終了します。

計測結果は,プログラムの実行停止後,[表示]メニュー→[イベント]の選択によりオープンするイベント パネルにおいて,タイマ計測イベントとして次のように確認することができます。

なお,このタイマ計測イベントは,タイマ開始イベント,またはタイマ終了イベントのいずれかが設定された場合に,イベント パネルでのみ表示されるイベント種別です。

図 2.162

タイマ計測イベント(タイマ開始イベント/タイマ終了イベント)の測定結果例【E1】【E20】

図 2.163

タイマ計測イベント(タイマ開始イベント/タイマ終了イベント)の測定結果例【EZ Emulator】

図 2.164

タイマ計測イベント(タイマ開始イベント/タイマ終了イベント)の測定結果例【シミュレータ】