ルネサス
設定したブレークポイントを削除するには,エディタ パネル/逆アセンブル パネル上において,表示されているイベント・マークを再度クリックします(イベント・マークが消失します)。
また,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンする イベント パネル上において,削除したいブレークポイントを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックする操作でも削除することができます。(「2.17.5 イベントを削除する」参照)。