出力 パネルに文字列を表示します。
[指定形式]
common.OutputPanel(output, messageType = MessageType.Information)
|
[引数]
|
|
output
|
出力 パネルに表示する文字列を指定します。
|
messageType
|
出力 パネルに表示する文字列に対して,色分け表示を行うメッセージの種類を指定します。
色はオプション ダイアログの[全般 - フォントと色]カテゴリの設定に従います。
指定可能なメッセージの種類を以下に示します。
|
|
|
MessageType.Error
|
エラー
|
MessageType.Information
|
標準(デフォルト)
|
MessageType.Warning
|
警告
|
[戻り値]
出力 パネルへの表示に成功した場合 : True
出力 パネルへの表示に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | outputに指定した文字列を出力 パネルに表示します。 |
[使用例]
>>>common.OutputPanel("エラーが発生しました。", MessageType.Error)
True
>>>
|