build.ChangeBuildMode


ビルド・モードの変更を行います。

[指定形式]

build.ChangeBuildMode(buildmode)

[引数]

引数

説明

buildmode

変更するビルド・モードを文字列で指定します。

[戻り値]

ビルド・モードの変更に成功した場合 : True

ビルド・モードの変更に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトのビルド・モードをbuildmodeで指定したビルド・モードに変更します。

-

buildmodeが存在しないプロジェクトの場合は,“DefaultBuild”を元にビルド・モードを作成して変更します。

[使用例]

>>>build.ChangeBuildMode("test_release")
True
>>>