ウインドウ操作

4. ドッキング

フローティング状態から、パネルをメインパネルや各パネルの上下左右に配置することが出来ます。パネルをナビゲーター表示に従い、好きな場所にドラック&ドロップすることで簡単にパネルの配置を変更することが可能です。

(a)プロジェクトツリーパネルの配置を変更する場合

フローティング状態のパネルをドラックするとナビゲーターが表示されます。

移動したい位置のナビゲーターにポインタを合わせると配置される領域が青く表示されます。

そのままドロップすることで、プロジェクトツリーの配置が変更されます。(下図はメインパネルの右に配置した場合)

 


ワンポイントアドバイス

レイアウトの保存、復帰について

 レイアウト(パネルの配置情報)は、メニューバーの「表示」→「ドッキングレイアウトの保存と復帰」で、デバッグツール接続前/接続後のそれぞれに対して、4つの状態を保存することができます。

※デバッグツール接続時のみ、デバッグ専用のレイアウトになります。