プロジェクトと本製品をパックして保存する際の設定を行います。
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | プロジェクト・ツリー パネルにおいて,プロジェクト・ノードを選択したのち,コンテキスト・メニュー→[プロジェクトと開発ツールをパックして保存...]を選択  | 
 
[各エリアの説明]
パック方法を選択します。
| 
 
プロジェクトとツール一式をすべてパックする 
 | 
 
プロジェクトと本製品をパックします(デフォルト)。 
 | 
| 
 
プロジェクトのみパックする 
 | 
 
プロジェクトのみをパックします。 
 | 
 
プロジェクトと本製品の保存先を指定します。
絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。
| 
 
参照... 
 | 
 
フォルダの参照 ダイアログをオープンします。 
フォルダを選択すると,テキスト・ボックスにパスを表示します。 
 | 
 
備考 1.  | [保存場所]エリアで指定可能な文字数は,247文字までです。入力内容が正しくない場合,以下のメッセージがツールチップ表示されます。  | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 
フォルダ名が長すぎます。247文字以内にしてください。 
 | 
 
フォルダ名が247文字を越えています。 
 | 
| 
 
フォルダ名が不正です。文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。 
 | 
 
不正なパスを含むフォルダ名が指定されました。ファイル名,およびフォルダ名に文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。 
 | 
| 
 
プロジェクト・フォルダ以下のフォルダは指定できません。 
 | 
 
プロジェクト・フォルダ以下のフォルダが指定されました。 
 | 
| 
 
プロジェクトの保存先フォルダと,保存する対象のプロジェクト・フォルダが同一です。保存場所を変更してください。 
 | 
 
プロジェクトの保存先のフォルダに,パック対象のプロジェクト・フォルダがあります(例:パック対象のトップ・フォルダにプロジェクト・フォルダ,保存場所にプロジェクト・フォルダの1つ上のフォルダを指定した場合)。 
 | 
 
備考 2.  | パス名を表示しきれない場合は, 
 が表示されます。  
 にマウス・カーソルをあわせると,絶対パスをポップアップ表示します。  | 
 
パック対象のトップ・フォルダを指定します。
絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。
| 
 
参照... 
 | 
 
フォルダの参照 ダイアログをオープンします。 
フォルダを選択すると,テキスト・ボックスにパスを表示します。 
 | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 
フォルダ名が長すぎます。247文字以内にしてください。 
 | 
 
フォルダ名が247文字を越えています。 
 | 
| 
 
フォルダ名が不正です。文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。 
 | 
 
不正なパスを含むフォルダ名が指定されました。ファイル名,およびフォルダ名に文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。 
 | 
| 
 
プロジェクト・フォルダを含む必要があります。 
 | 
 
プロジェクト・フォルダを含まないフォルダが指定されました。 
 | 
 
備考 2.  | パス名を表示しきれない場合は, 
 が表示されます。  
 にマウス・カーソルをあわせると,絶対パスをポップアップ表示します。  | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
本ダイアログをクローズし,設定した条件でプロジェクトと本製品をパックして保存します。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
設定した条件を破棄し,本ダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
本ダイアログのヘルプを表示します。 
 |