2.8.1 更新ファイルのビルドを実行する

ビルド対象ファイルのうち,更新したファイルのみビルドを実行します(以降,“ビルド”と呼びます)。

ビルドの実行は,プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクト(「2.7.5 ビルド対象プロジェクトを変更する」参照)に対して行います。

(1)

プロジェクト全体のビルドを実行する場合

ツールバーの ボタンをクリックしてください。

(2)

アクティブ・プロジェクトのビルドを実行する場合

プロジェクトを選択し,コンテキスト・メニューの[アクティブ・プロジェクトをビルド]を選択してください。

図 2.85

[アクティブ・プロジェクトをビルド]項目

備考

ヘッダ・ファイルを編集後にビルドを実行してもインクルードしているソース・ファイルがビルドされない場合は,ファイルの依存関係を更新してください(「2.6.6 ファイルの依存関係を更新する」参照)。