2.9.4 プロジェクトを閉じる

プロジェクトを閉じるには,[ファイル]メニュー,または[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを閉じる]を選択してください。

図 2.104

[プロジェクトを閉じる]項目

 

開いているプロジェクト,またはファイルを変更し,保存していない場合は,メッセージ ダイアログが表示されます。

図 2.105

メッセージ ダイアログ

 

保存する場合は[はい]ボタン,保存しない場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

注意

ビルド・オプションを変更してビルドした後,プロジェクトを保存せずに閉じると,プロジェクト・ファイルのビルド・オプションとロード・モジュールの内容が一致しない場合があります。ビルド・オプションを変更してビルドした場合は,プロジェクトを保存してから閉じてください。