プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[アセンブル・オプション]タブを選択します。
マクロ定義の設定は,[ソース]カテゴリの[マクロ定義]プロパティで行います。

[...]ボタンをクリックすると,テキスト編集 ダイアログがオープンします。

[テキスト]にマクロ定義を「マクロ名=文字列」の形式で1 行に1 つずつ入力します。
[OK]ボタンをクリックすると,入力したマクロ定義をサブプロパティとして表示します。

マクロ定義の変更は,[...]ボタン,またはサブプロパティのテキスト・ボックスへの直接入力により行うことができます。
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(アセンブル)]カテゴリの[マクロ定義]プロパティでも,同様に設定することができます。 |