Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
コンペア・マッチ・タイマ(CMT)
R_CMTn_Stop
API 関数
>
関数リファレンス
>
コンペア・マッチ・タイマ(CMT)
R_CMT
n
_Stop
チャネル
n
のカウントを終了します。
[
指定形式
]
void R_CMT
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_CMTn_Start
次のトピックスへ
使用例
目次
R_CMTn_Create
R_CMTn_Create_UserInit
r_cmt_cmin_interrupt
R_CMTn_Start
R_CMTn_Stop
使用例