Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
シリアル・ペリフェラル・インタフェース(RSPI)
R_RSPIn_Stop
API 関数
>
関数リファレンス
>
シリアル・ペリフェラル・インタフェース(RSPI)
R_RSPI
n
_Stop
RSPI
通信を終了します。
[
指定形式
]
void R_RSPI
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_RSPIn_Start
次のトピックスへ
R_RSPIn_Send
目次
R_RSPIn_Create
R_RSPIn_Create_UserInit
r_rspin_receive_interrupt
r_rspin_transmit_interrupt
r_rspin_error_interrupt
r_rspin_idle_interrupt
R_RSPIn_Start
R_RSPIn_Stop
R_RSPIn_Send
R_RSPIn_Send_Receive
r_rspin_callback_receiveend
r_rspin_callback_error
r_rspin_callback_transmitend
使用例