Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
シリアル・コミュニケーション・インタフェース(SCI)
R_SCIn_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
シリアル・コミュニケーション・インタフェース(SCI)
R_SCI
n
_Start
SCI
通信を開始します。
[
指定形式
]
void R_SCI
n
_Start ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
r_scin_receiveerror_interrupt
次のトピックスへ
R_SCIn_Stop
目次
R_SCIn_Create
R_SCIn_Create_UserInit
r_scin_transmitend_interrupt
r_scin_transmit_interrupt
r_scin_receive_interrupt
r_scin_receiveerror_interrupt
R_SCIn_Start
R_SCIn_Stop
R_SCIn_Serial_Send
R_SCIn_Serial_Receive
R_SCIn_Serial_Multiprocessor_Send
R_SCIn_Serial_Multiprocessor_Receive
R_SCIn_Serial_Send_Receive
R_SCIn_SmartCard_Send
R_SCIn_SmartCard_Receive
R_SCIn_IIC_Master_Send
R_SCIn_IIC_Master_Receive
R_SCIn_SPI_Master_Send
R_SCIn_SPI_Master_Send_Receive
R_SCIn_SPI_Slave_Send
R_SCIn_SPI_Slave_Send_Receive
R_SCIn_IIC_StartCondition
R_SCIn_IIC_StopCondition
r_scin_callback_transmitend
r_scin_callback_receiveend
r_scin_callback_receiveerror
使用例