-Xpreinclude
コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルを指定します。
[指定形式]
-Xpreinclude=file[,file]...
-
省略時解釈
コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルはないものとみなします。
[詳細説明]
コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルをfileに指定します。
[使用例]
コンパイル単位の先頭にファイルsample.hをインクルードします。
>ccrh main.c -Xpreinclude=sample.h -Xcommon=rh850