Everything
4.2.1 予約語

CC-RHでは,拡張機能を実現するために次の字句を予約語として追加しています。これらの字句もC言語のキーワードと同様,ラベルや変数名として使用することはできません。

次に,CC-RHで追加されている予約語一覧を示します。

_Bool,__bsh,__bsw,__caxi,__clr1,__DI,__EI,__fp16,__halt,__hsw,inline,__ldlw,__ldsr,__ldsr_rh,__mul32,__mul32u,__nop,__not1,__satadd,__satsub,__sch0l,__sch0r,__sch1l,__sch1r,__set1,__set_il,__set_il_rh, __stcw,__stsr,__stsr_rh,__synce,__synci,__syncm,__syncp

 

また,2個の下線(__)を含む名前もC言語のキーワード同様,ラベル名や変数名として使用することはできません。