11.3.6  アセンブリ・ソース・ファイルで有効な定義済みマクロ
 
コンパイルドライバからアセンブラを起動する場合,アセンブリ・ソース・ファイルで定義済みマクロ__RENESAS_VERSION__ が有効になります。
このマクロは"-U __RENESAS_VERSION__" を指定してもアセンブリ・ソース・ファイルで有効になります。
 
このマクロをアセンブリ・ソース・ファイルで無効にしたい場合は以下のいずれかを行ってください。
| 
- | "-asmopt=-undefine=__RENESAS_VERSION__"を指定する。 |