ソースプログラムを作成する際は、この翻訳限界の範囲で作成してください。
|
|
|
|
|
|
1
|
起動
|
defineオプションで指定可能なマクロ名総数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
2
|
ファイル名の文字数
|
制限なし(OSに依存)
|
|
3
|
ソース
プログラム
|
1行の文字数
|
32768文字
|
|
4
|
1ファイルあたりのソースプログラムの行数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
5
|
コンパイル可能なソースプログラムの総行数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
6
|
プリプロ
セッサ
|
#include文のネストの深さ
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
7
|
#define文のマクロ名総数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
8
|
マクロ定義、マクロ呼び出しのパラメータの個数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
9
|
マクロ名の再置き換えの数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
10
|
条件コンパイルのネストのレベル数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
11
|
#if, #elif文で指定可能な演算子、被演算子の合計数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
12
|
宣言
|
関数定義の個数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
13
|
外部結合となる識別子(外部名)の数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
14
|
1関数内で有効な識別子(内部名)の数
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
15
|
基本型を修飾するポインタ、配列、および関数宣言子の数
|
16個
|
|
16
|
配列の次元数
|
6次元
|
|
17
|
配列・構造体のサイズ
|
2147483647バイト
|
|
18
|
文
|
複文のネストの深さ
|
制限なし(メモリ容量に依存)
|
|
19
|
繰り返し文(while文、do文、for文)、選択文(if文、switch文)の組み合わせによるネストの深さ
|
4096レベル
|
|
20
|
1関数内で記述可能な複文の数
|
2048個
|
|
21
|
1関数内で指定可能なgotoラベルの数
|
2147483646個
|
|
22
|
switch文の数
|
2048個
|
|
23
|
switch文のネストの深さ
|
2048レベル
|
|
24
|
1つのswitch文内で指定可能なcaseラベルの数
|
2147483646個
|
|
25
|
for文のネストの深さ
|
2048レベル
|
|
26
|
式
|
文字列の文字数
|
32766文字
|
|
27
|
関数定義、関数呼び出しでパラメータの個数
|
2147483646個
|
|
28
|
1つの式で指定可能な演算子と被演算子の合計数
|
約500個
|
|
29
|
標準
ライブラリ
|
open関数で一度にオープンできるファイルの数
|
可変*1
|
|
30
|
セクション
|
セクション名長*2
|
8146文字
|
|
31
|
1ファイルあたりの#pragma sectionで指定できるセクション数
|
2045個
|
|
32
|
セクションの最大サイズ
|
4294967295バイト
|
|
33
|
出力ファイル
|
アセンブリソースとして出力できる1行の最大文字数
|
8190文字
|
注 2. | オブジェクト生成時に用いるアセンブラの1行文字数の制限を受けるため、#pragma sectionやsectionオプションで指定できる長さはこれより小さくなります。 |