-preinclude
<コンパイル・オプション / ソースオプション>
[指定形式]
-preinclude = <ファイル名>[,…]
[詳細説明]
-
指定したファイルの内容をコンパイル単位の先頭に取り込みます。
ファイル名が複数ある場合にはカンマ(,)で区切って指定することができます。
preincludeオプション指定フォルダが複数ある場合、左に指定したものから順に検索を行います。
[備考]
本オプションを複数回指定した場合、指定したすべてのファイルが取り込み対象となります。