<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
サイズ重視の最適化を実施します。
[詳細説明]
- | sizeオプションを指定した場合、コードサイズ重視の最適化を実施します。 |
[備考]
- | sizeオプションを指定した場合、optimizeオプションの指定により、以下オプションが指定されているとみなします。ただし、以下オプションを明示的に指定した場合は指定したオプションが有効になります。 |
- | optimizeオプションの最適化レベルは、コンパイルオプション以外にも細かい最適化の調整を含みます。異なる最適化レベル同士で、下記の表のコンパイルオプションを合わせても出力コードは一致しません。 |
<optimize=max指定時>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
size
|
loop=1
|
inline=0
|
noconst_div
|
schedule
|
const_copy
|
noscope
|
map注
nomap注
|
alias=ansi
|
注 | 入力がC/C++ソースで、かつ出力の指定がoutput=absかmotの場合はmapがデフォルトに、それ以外ではnomapがデフォルトとなります。 |
<optimize=2指定時>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
size
|
loop=1
|
noinline
|
noconst_div
|
schedule
|
const_copy
|
scope
|
nomap
|
alias=noansi
|
<optimize=0またはoptimize=1指定時>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
size
|
loop=1
|
noinline
|
noconst_div
|
noschedule
|
noconst_copy
|
scope
|
nomap
|
alias=noansi
|