<コンパイル・オプション / マイコンオプション>
[指定形式]
| -denormalize={ off  |  on } | 
 
denormalize=offです。
[詳細説明]
| 
- | 浮動小数点定数に非正規化数を記述した場合の扱いを指定します。 | 
| 
- | denormalize=offを指定した場合、非正規化数を0として扱います。 | 
| 
- | denormalize=onを指定した場合、非正規化数を非正規化数として扱います。 | 
[備考]
| 
- | 本オプションでは、実行時の浮動小数点演算における非正規化数の扱いを変更することはできません。 | 
| 
- | 本オプションは、fpu, nofpuオプション選択で自動的に有効になることはありません。 |