選択しているマイクロコントローラがマルチコア対応版の場合において,デバッグ対象とするコア(PE:プロセッサ・エレメント)の選択,およびその状態の表示を行います(「2.10 コア(PE)の選択」参照)。
なお,このパネルは,デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。
注意 | 選択しているマイクロコントローラがシングルコア版の場合,このパネルをオープンすることはできません。 |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択 |
[各エリアの説明]
デバッグ対象とするPEをオプション・ボタンにより指定します。
プログラム実行中はこのエリアは無効となります。
備考 2. | デバッグ対象コアの指定は,メイン・ウインドウのステータスバー上においても行うことができます。 |
現在選択しているコアの状態を表示します。
備考 | このエリアに表示される内容は,メイン・ウインドウのステータスバー上においても確認することができます。 |
現在のプログラムの実行状態を次のアイコンと文字列で示します。
|
|
|
|
実行中
|
RUN
|
|
停止中
|
BREAK
|
|
ステップ実行中
|
STEP
|
現在のデバッグ・ツールのコアの状態を示します。
なお,同時に複数の状態になっている場合は“&”で区切って状態を列挙して表示します。
|
|
|
|
|
Full-spec emulator
E1/E20
|
Halt
|
HALTモード中
|
|
Stop
|
STOPモード中
|
|
Reset
|
リセット状態
|
|
Pow Off
|
ターゲットに電源が供給されていない状態
|
|
Initial Stop
|
初期停止状態
|
|
Deep Stop
|
Deep Stopモード中
|
|
Cyclic Run
|
Cyclic Runモード中
|
|
Cyclic Stop
|
Cyclic Stopモード中
|
|
Cyclic Disable
|
メインコアがCyclic Run モードまたはCyclic Stop モードの時の,メインコア以外のコアの状態
|
|
シミュレータ
|
Halt
|
HALTモード中
|
|
StopIdle
|
STOP/IDLEモード中
|
|
Reset
|
リセット状態
|
現在のカレントPC位置の値を16進数で示します。
このボタンをクリックすると,エディタ パネル上のカレントPC位置へキャレットを移動します。
[ツールバー]
ツールバーの機能は,メイン・ウインドウ上のデバッグ・ツールバーの機能と同等です。
各ボタンの機能についての詳細は,「(2) デバッグ・ツールバー」を参照してください。