収集したトレース・データの表示は,次のトレース パネルで行います。
[表示]メニュー→[トレース]を選択してください。
トレース・データは,デフォルトでソース・テキストと逆アセンブル・テキストを混合して表示しますが,表示モードを選択することにより,そのどちらか一方のみを表示させることもできます。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,トレース パネルの項を参照してください。
図 2.69
トレース・データの表示(トレース パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】)
図 2.70
トレース・データの表示(トレース パネル【シミュレータ】)
ここでは,次の操作方法について説明します。
2.15.6.1 表示モードを変更する
2.15.6.2 値の表示形式を変更する
2.15.6.3 他のパネルと連動させる