Everything
2.17.2 測定可能範囲

パフォーマンス計測イベント(「2.17.1 任意区間のパフォーマンス計測をする」参照)によるパフォーマンス計測は,CPUクロックで計測します。

計測項目(「パフォーマンス計測詳細設定 ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】」参照)に“クロックサイクル数”,“割り込み処理中ではない時間”,“DI/EIによる割り込み禁止時間”を設定した場合はCPUのサイクル数を計測します。計測項目に“クロックサイクル数”,“割り込み処理中ではない時間”,“DI/EIによる割り込み禁止時間”以外を設定した場合はカウント数を計測します。計測範囲は,0~4294967295です。

CPUクロック周波数が320MHz,計測結果が10サイクルの場合,時間に換算すると31.25ナノ秒(ns)となります。