設定した実行系イベントのアドレス条件,およびパス・カウント条件【シミュレータ】を編集します。
編集は,イベント パネルにおいて,編集したい実行系イベント注にキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択することでオープンする詳細 ダイアログ(実行イベント)で行います。
イベント パネル上の次のイベントが対象となります。 |
2.12.3.1 ブレークポイントを設定する,2.12.4.1 ブレーク・イベント(実行系)を設定する,2.15.3.1 トレース・イベントを設定する,2.16.2.1 タイマ計測イベントを設定する,2.17.1.1 パフォーマンス計測イベントを設定するにて設定した実行系イベントにおける,アドレス条件,パス・カウント条件の初期値は以下のとおりです。