2.11.3.1
関数内にステップ・インする(
ステップ・イン実行)
関数呼び出しの場合,呼び出された関数内の先頭で停止するステップ実行です。
操作は,デバッグ・ツールバーの
ボタンをクリックします。
注意 1. | デバッグ情報がない関数へのステップ・イン実行はできません。 |
注意 2. | longjmp関数へのステップ・イン実行は,実行処理が完了せずタイムアウト待ちになることがあります。 |
注意 3. | 関数の入口の処理(プロローグ処理)はスキップされません。プロローグ処理をスキップさせたい場合は,再度ステップ・イン実行してください。 |