Everything
2.13.2.4 CPUレジスタの表示内容を保存する

[ファイル]メニュー→[名前を付けてCPUレジスタ・データを保存...]を選択することにより,名前を付けて保存 ダイアログをオープンし,CPUレジスタのすべての内容をテキスト・ファイル(*.txt)/CSVファイル(*.csv)に保存することができます。

ファイルに保存する際は,デバッグ・ツールから最新の情報を取得します。

図 2.47

CPUレジスタ保存の際の出力イメージ