登録したウォッチ式をカテゴリ(フォルダ)で分類し,ツリー形式で表示することができます(デフォルトでは,カテゴリは存在しません)。
作成したい位置にキャレットを移動したのち,ツールバーの
ボタンのクリックし,キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。
編集したいカテゴリ名を選択したのち,再度クリックし,キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。
削除したいカテゴリを選択したのち,ツールバーの
ボタンをクリックします。
登録済みのウォッチ式を作成したカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより,ウォッチ式はカテゴリで分類されます。
また,カテゴリとウォッチ式の表示の順番(上下位置)も,ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。