収集したトレース・データの内容をクリアするには,ツールバーの ボタンをクリックします。
ただし,トレーサが動作中は無効となります。
備考 1.
【IECUBE】【シミュレータ】 プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内の[実行前にトレース・メモリをクリアする]プロパティにおいて,[はい]を選択している場合は,プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます。
備考 2.
【E1】【E20】【EZ Emulator】 プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます(固定)。