Everything
2.4.1 カレント行を強調表示する

オプション ダイアログの[全般 - テキスト・エディタ]カテゴリ内の[カレント行のハイライト表示]チェック・ボックスをチェックすることにより,カレント行(現在キャレットのある行)を四角い枠で強調表示することができます。

図 2.5

カレント行の強調表示

備考

枠の色は,オプション ダイアログの[全般 - フォントと色]カテゴリの強調色に依存します。