Everything

debugger.Memory.ReadRange


指定した個数のメモリを参照します。

[指定形式]

debugger.Memory.ReadRange(address, count, memoryOption = MemoryOption.Byte)

[引数]

引数

説明

address

参照する開始アドレスを指定します。

count

参照するメモリの個数を指定します。

memoryOption

表示する単位を指定します。

指定可能な単位を以下に示します。

種類

説明

MemoryOption.Byte

バイト単位(8ビット)(デフォルト)

MemoryOption.HalfWord

ハーフ・ワード単位(16ビット)【RH850,RX,V850】

MemoryOption.Word

ワード単位(RL78,78K:16ビット,RH850,RX,V850:32ビット)

[戻り値]

参照したメモリ値(数値)のリスト

メモリの取得に失敗した場合は,Noneが設定されます。

[詳細説明]

-

addressで指定したアドレスからcountで指定した個数のメモリ値を,memoryOptionに従って16進数で表示します。

-

メモリの取得に失敗した場合は,“?”を表示します(8ビットの場合は0x??,16ビットの場合は0x????,32ビットの場合は0x????????)。

[使用例]

>>>debugger.Memory.ReadRange(0x100, 3, MemoryOption.Word)
0x00000011 0x0000ff30 0x0000ff40
>>>mem = debugger.Memory.ReadRange(0x1ffffd, 5, MemoryOption.Byte)
0x23 0x43 0x32 0x?? 0x??
>>>print mem
[35, 67, 50, None, None]