Everything
 

その他の分割パネル... ダイアログ


分割パネルとしてメイン・ウインドウに表示しているパネルの内,アクティブにするパネル,もしくは閉じるパネルを選択します。

図 A.66

その他の分割パネル... ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ウインドウ]メニュー→[その他の分割パネル...]を選択

備考

[その他の分割パネル...]は,分割パネルを10個以上開いている場合のみ表示されます。

[各エリアの説明]

(1)

分割パネル選択エリア

分割パネルを選択することにより,対象が切り替わります。

[機能ボタン]

ボタン

機能

アクティブにする

分割パネル選択エリアで選択している分割パネルをアクティブにし,本ダイアログをクローズします。

ウインドウを閉じる

分割パネル選択エリアで選択している分割パネルをクローズします。

閉じる

本ダイアログをクローズします。