Everything
2.6.2 表示項目を並び替える

関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上の表示項目(列)の順序を並び替えることができます。

操作方法は,次の2通りです。

 

(1) パネル内での操作

(2) 列の選択 ダイアログからの操作

(1)

パネル内での操作

移動対象の項目名を,マウスにより任意の列(ヘッダ・エリア)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。

図 2.13

表示項目の並び替え(パネル内での操作)

(2)

列の選択 ダイアログからの操作

パネルのヘッダ・エリア左端の ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,移動対象の項目名を,マウスによりパネル上の任意の列(ヘッダ・エリア)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。

図 2.14

表示項目の並び替え(列の選択 ダイアログからの操作)