Everything

使用例

初回アラーム割り込みから同時間内は10分おきに割り込みを発生させる

 

[GUI設定例]

リアルタイム・クロック

使用する

RTC

使用する

リアルタイムクロック動作設定

使用する

時間制の選択

24時間制

リアルタイムクロック初期値設定

使用する 04/01/2018 00:00:00

RTC1HZ端子の出力(1 Hz)許可

使用しない

アラーム検出機能

使用する

アラーム検出初期値

使用する

曜日

日曜日 木曜日 月曜日 金曜日 火曜日 土曜日 水曜日

:

午前 07:00

アラーム割り込み機能(INTRTC)

使用する

定周期割り込み機能(INTRTC)

使用しない

優先順位(INTRTC)

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Enable the real-time clock */

       R_RTC_Start();

 

       /* Start the alarm operation */

       R_RTC_Set_AlarmOn();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_rtc_user.c

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */

volatile rtc_alarm_value_t alarm_val;

/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

static void r_rtc_callback_alarm(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Get alarm value */

       R_RTC_Get_AlarmValue((rtc_alarm_value_t *)&alarm_val);

 

       if ((alarm_val.alarmwm + 0x10U) <= 0x59U)

       {

              alarm_val.alarmwm += 0x10U;

              /* Set alarm value */

              R_RTC_Set_AlarmValue(alarm_val);

       }

       else

       {

              /* Stop the alarm operation */

              R_RTC_Set_AlarmOff();

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}