Everything

使用例(方形波出力)

一定間隔でトグル動作を行い,デューティ50%の方形波を出力する

 

[波形例]

 

[GUI設定例]

タイマ

使用する

TAU0

使用する

Channel0

チャネル 0

方形波出力

方形波幅

100μs (実際の値:100)

カウント開始時にINTTM00を発生し,タイマ出力を反転する

使用しない

初期出力値

0

タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTM00)

使用する

優先順位 (INTTM00)

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start TAU0 channel 0 counter */

       R_TAU0_Channel0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}