Everything

使用例(パルス出力モード)

一定間隔でトグル動作を行い,デューティ50%の方形波を出力する

 

[波形例]

 

[GUI設定例]

タイマ

使用する

TMRJ0

使用する

機能

パルス出力モード

カウントソース設定

自動

タイマ値

100μs (実際の値:100)

出力(TRIJO0)

“H”から開始

出力許可(TRJO0)

使用しない

カウンタがアンダフローしたとき割り込み発生(INTTRJ0)

使用する

優先順位

 

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start TMRJ0 counter */

       R_TMR_RJ0_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}