Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
A/Dコンバータ
R_ADC_Reset
R_ADC_Reset
A/D
コンバータをリセットします。
[
指定形式
]
void R_ADC_Reset ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_ADC_Stop
次のトピックスへ
R_ADC_Set_PowerOff
目次
R_ADC_Create
R_ADC_Create_UserInit
r_adc_interrupt
R_ADC_Set_OperationOn
R_ADC_Set_OperationOff
R_ADC_Start
R_ADC_Stop
R_ADC_Reset
R_ADC_Set_PowerOff
R_ADC_Set_ADChannel
R_ADC_Set_SnoozeOn
R_ADC_Set_SnoozeOff
R_ADC_Set_TestChannel
R_ADC_Get_Result
R_ADC_Get_Result_8bit
r_s12adn_compare_interrupt
使用例