Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
クロック発生回路
R_CGC_Get_ResetSource
R_CGC_Get_ResetSource
内部リセットの発生に伴う処理を行います。
[
指定形式
]
void R_CGC_Get_ResetSource ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
r_cgc_clockmonitor_interrupt
次のトピックスへ
R_CGC_Set_ClockMode
目次
R_CGC_Create
R_CGC_Create_UserInit
r_cgc_ram_ecc_interrupt
r_cgc_stackpointer_interrupt
r_cgc_clockmonitor_interrupt
R_CGC_Get_ResetSource
R_CGC_Set_ClockMode
R_CGC_RAMECC_Start
R_CGC_RAMECC_Stop
R_CGC_StackPointer_Start
R_CGC_StackPointer_Stop
R_CGC_ClockMonitor_Start
R_CGC_ClockMonitor_Stop
使用例