Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
割り込み機能
R_INTCn_Stop
R_INTC
n
_Stop
外部マスカブル割り込み
INTP
n
の受け付けを禁止します。
[
指定形式
]
void R_INTC
n
_Stop ( void );
備考
n
は、割り込み要因番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_INTCn_Start
次のトピックスへ
r_intclrn_interrupt
目次
R_INTC_Create
R_INTC_Create_UserInit
r_intcn_interrupt
R_INTCn_Start
R_INTCn_Stop
r_intclrn_interrupt
R_INTCLRn_Start
R_INTCLRn_Stop
r_intrtcicn_interrupt
R_INTRTCICn_Start
R_INTRTCICn_Stop
R_INTFO_Start
R_INTFO_Stop
R_INTFO_ClearFlag
r_intfo_interrupt
使用例