Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
シリアル・インタフェース UARTMG
R_UARTMGn_Start
R_UARTMG
n
_Start
UART
通信を待機状態にします。
[
指定形式
]
void R_UARTMG
n
_Start ( void );
備考
n
は、ユニット番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
r_uartmgn_interrupt_error
次のトピックスへ
R_UARTMGn_Stop
目次
R_UARTMGn_Create
R_UARTMGn_Create_UserInit
r_uartmgn_interrupt_send
r_uartmgn_interrupt_receive
r_uartmgn_interrupt_error
R_UARTMGn_Start
R_UARTMGn_Stop
R_UARTFn_Set_PowerOff
R_UARTMGn_Send
R_UARTMGn_Receive
r_uartmgn_callback_sendend
r_uartmgn_callback_receiveend
r_uartmgn_callback_error
r_uartmgn_callback_softwareoverrun