Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
DMA コントローラ(DMAC)
R_DMACn_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
DMA コントローラ(DMAC)
R_DMAC
n
_Start
チャネル
n
の
DMA
起動を開始します。
[
指定形式
]
void R_DMAC
n
_Start ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_DMAC_Create
次のトピックスへ
R_DMACn_Stop
目次
R_DMAC_Create
R_DMACn_Start
R_DMACn_Stop
R_DMACn_Set_SoftwareTrigger
R_DMACn_Clear_SoftwareTrigger
r_dmac_dmacni_interrupt
r_dmacn_callback_transfer_end
r_dmacn_callback_transfer_escape_end
R_DMAC_Create_UserInit
使用例