Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
割り込みコントローラ(ICU)
R_ICU_Software_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
割り込みコントローラ(ICU)
R_ICU_Software_Start
ソフトウェア割り込みの検出を許可します。
[
指定形式
]
void R_ICU_Software_Start ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_ICU_IRQn_Stop
次のトピックスへ
R_ICU_Software2_Start
目次
R_ICU_Create
R_ICU_Create_UserInit
r_icu_irqn_interrupt
r_icu_software_interrupt
r_icu_software2_interrupt
r_icu_nmi_interrupt
R_ICU_IRQn_Start
R_ICU_IRQn_Stop
R_ICU_Software_Start
R_ICU_Software2_Start
R_ICU_Software_Stop
R_ICU_Software2_Stop
R_ICU_SoftwareInterrupt_Generate
R_ICU_SoftwareInterrupt2_Generate
使用例