Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
12ビットA/Dコンバータ(S12AD)
R_S12ADn_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
12ビットA/Dコンバータ(S12AD)
R_S12AD
n
_Start
A/D
変換を開始します。
[
指定形式
]
void R_S12AD
n
_Start ( void );
備考
n
はユニット番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
r_s12adn_groupb_interrupt
次のトピックスへ
R_S12ADn_Stop
目次
R_S12ADn_Create
R_S12ADn_Create_UserInit
r_s12adn_interrupt
r_s12adn_groupb_interrupt
R_S12ADn_Start
R_S12ADn_Stop
R_S12ADn_Get_ValueResult
R_S12ADn_Set_CompareValue
r_s12adn_compare_interrupt
使用例