Everything

R_SCIn_IIC_StartCondition

スタート・コンディションを発行します。

備考              API 関数は、R_SCIn_IIC_Master_Send、およびR_SCIn_IIC_Master_Receiveの内部関数として呼び出されます。

 

[指定形式]

void    R_SCIn_IIC_StartCondition ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし