Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
16ビットタイマ・パルス・ユニット(TPU)
R_TPUn_Stop
API 関数
>
関数リファレンス
>
16ビットタイマ・パルス・ユニット(TPU)
R_TPU
n
_Stop
チャネル
n
のカウントを終了します。
[
指定形式
]
void R_TPU
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_TPUn_Start
次のトピックスへ
R_TPU_Create_UserInit
目次
R_TPU_Create
R_TPUn_Start
R_TPUn_Stop
R_TPU_Create_UserInit
r_tpu_tginm_interrupt
r_tpu_tcinv_interrupt
r_tpu_tcinu_interrupt
使用例